Passer au contenu principal

Groupes d'eau glacée centrifuges Daikin - Khalifa Stadium

Groupes d'eau glacée centrifuges Daikin – Depuis que le Qatar a remporté l’appel d’offre pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2022, nous avons souvent entendu parler du « défi que représente le rafraîchissement des stades et des espaces extérieurs ».

Les problèmes les plus importants à affronter dans ce type d’application sont la difficulté de contrôler la température et l’humidité, et l’énorme quantité d’énergie nécessaire pour le système de rafraîchissement.

Comment Daikin a relevé ce défi

Le Khalifa International Stadium du Qatar a pour exigence de fournir de l'eau réfrigérée au stade et aux aménagements environnants avec une efficacité et une fiabilité élevées. Pour répondre à cette exigence, Daikin a utilisé ses groupes d'eau glacée centrifuges « Premium Efficiency » équipés de compresseurs à deux étages, et spécialement conçus pour les besoins de rafraîchissement du Moyen-Orient. En tant que leader du secteur, Daikin a fourni des groupes d'eau glacée centrifuges WCT à efficacité supérieure pour une puissance frigorifique totale de 183,5 MW.

Remporter le défi de manière durable

La technologie Daikin a également joué son rôle dans le fait que le Stade a été reconnu comme répondant aux normes de durabilité. En effet le Khalifa International a reçu la classification quatre étoiles du GSAS (Global Sustainability Assessment System), un système d'évaluation du GORD (Gulf Organization for Research & Development).

Ceci est la preuve que la technologie la plus avancée dans le monde CVCA est en mesure de relever les défis tels que le rafraîchissement des stades et des espaces extérieurs tout en respectant l’environnement.

Chaque groupe d'eau glacée dispose de deux compresseurs et de deux circuits de réfrigérant indépendants. Lors du fonctionnement en configuration série à contre-courant, le contrôleur du groupe d'eau glacée en amont agit en tant que contrôleur principal en commandant les quatre compresseurs de la paire de groupes, assurant ainsi le meilleur point de fonctionnement sans aucune interférence d'un contrôleur externe.

Les groupes d'eau glacée ont été testés en usine sur un banc d'essai certifié AHRI pour la satisfaction du client et pour démontrer leurs performances en termes de puissance et d'efficacité.

Commentaires des athlètes sur la climatisation du stade

Le stade Khalifa accueille ces jours-ci le championnat « IAAF World Athletics Championships Doha 2019 ». Les athlètes ont ainsi eu l'occasion de tester le système de rafraîchissement du stade. L'équipe américaine, par exemple, a semblé être très satisfaite du confort offert par la climatisation.

« Ma première impression a été que nous sommes arrivés au stade en voiture, tous en sueur, mais après avoir atteint le site, nous nous sommes sentis très bien » , a déclaré la star américaine de course à obstacles Emma Coburn.

« Nous sommes très à l'aise, ce qui m’a surprise » a commenté la star américaine Emma Coburn.

Ryan Crouser, médaille d'or à Rio, a fait écho à l'opinion de ses coéquipiers. « Les conditions sont très bonnes, et nous sommes heureux » a-t-il déclaré.

La star du 400 m haies, Rai Benjamin, a déclaré : « Les températures ont été bien réglées et c'est très confortable de concourir, un bon travail. »

Voulez-vous en savoir plus sur les solutions centrifuges de Daikin ? Prenez contact avec nous en remplissant le formulaire ci-après !