Passer au contenu principal

Université « Prince Sultan » - Créer le confort dans les bâtiments administratifs

Le projet de l’Université « Prince Sultan » a montré comment Daikin réussit toujours à assurer une rafraîchissement confortable même dans les environnements les plus difficiles

Caractéristiques du projet

3 x EWAD-MZ

Puissance frigorifique totale : 1854 kW

Rafraîchissement confortable pour les bâtiments administratifs dans le cadre du projet « Prince Sultan »

Dans le cadre de ce projet nous avons eu l'occasion de rencontrer Mr Ahmed Ibrahim, Directeur de projet de l’entreprise contractante « Energy House ». Il avait collaboré au projet de l’Université de Riyadh « Prince Sultan », en Arabie Saoudite. Il a eu la gentillesse de nous donner quelques détails sur son projet CVCA et a décrit comment Daikin a réussi à créer de la valeur au profit du projet.

Commentaires du client

« Ce projet vise à assurer le rafraîchissement d'un bâtiment administratif de 3000 m². Naturellement, l'efficacité et la fiabilité sont des aspects très importants et nous sommes très satisfaits de ce que Daikin nous offre. Puisque ce projet sera réalisé dans l'une des zones du golfe les plus torrides, le système doit pouvoir supporter de telles conditions. En outre, le bâtiment ne permettant pas une installation sur le toit, l’équipement devra être installé dans le sous-sol. Toutefois, avec Daikin, nous avons trouvé une solution qui nous permettra d'utiliser l'espace à disposition tout en obtenant les performances dont nous nous attendons des groupes d'eau glacée. Comme déjà dit, nous sommes obligés d’installer les unités au niveau du sous-sol, mais nous avons décidé de les soulever du sol, de sorte que les ventilateurs du condenseur, se trouvant au-dessus du sol, puissent fonctionner aussi efficacement que prévu.

À propos de la technologie Daikin

[…] Lorsque Daikin nous a présenté sa technologie, les caractéristiques de leurs unités nous ont surpris. En effet, les performances de leur compresseurs à vis unique ont littéralement capturé notre attention. De plus, les niveaux sonores et les niveaux d'efficacité fournis par ces groupes d’eau glacée nous ont favorablement surpris. Alors que nous examinions tous ces aspects, nous avons conclu que Daikin était la meilleure solution pour nous ».

Est-ce que vous travaillez sur des projets au Moyen-Orient ? Dans ce cas, contactez-nous via le formulaire ci-après et demandez notre assistance !