Passer au contenu principal

Rafraîchissement urbain – Le Projet de l’Université du Qatar

Le Projet de l’Université du Qatar décrit parfaitement la manière dont Daikin Applied Europe peut offrir de la valeur même dans des applications complexes de grande envergure comme le rafraîchissement urbain. Ces types de projets ont toujours fait partie de l’ADN de Daikin. En effet, Daikin a toujours été à l’avant-garde lorsqu'il s’agit de de fournir une puissance frigorifique à une échelle particulièrement élevée.

Description du projet

Ce projet spécifique a pour objet la conception du système CVCA qui assurera le rafraîchissement des logements des étudiants, laboratoires, ainsi que des centres d’étude et salles de cours du campus universitaire de Doha. Plus spécifiquement, de l'immense campus de l’Université du Qatar.

Les principaux moteurs de ce projet étaint clairement l’efficacité et la fiabilité. Daikin a été à la hauteur de satisfaire les exigences des clients grâce à la gamme WCT. En fait, deux unités WCT connectées en série à contre-courant fourniront une puissance frigorifique totale de 40 000 kW. Tout cela en assurant la meilleure efficacité et en répondant aux exigences et aux attentes.

Commentaire des clients

Nous avons eu le plaisir de rencontrer Homoud M Alhajri, chef de la section mécanique de l'Université du Qatar, et Haribaskar P, ingénieur principal en mécanique du Qatar Design Consortium. Pendant l'essai en usine, ils ont eu la gentillesse de nous faire part de l'avancement de leur travail :

« Ces groupes d'eau glacée vont être utilisés dans l'unité centrale de services n. 4 de l'Université du Qatar. Il s'agit d'une centrale de rafraîchissement urbain qui assurera le rafraîchissement de plusieurs bâtiments. Depuis les logements des étudiants jusqu'aux centres d'études, en passant par les laboratoires et autres bâtiments. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous assurer que ces groupes d'eau glacée fonctionneront comme prévu dans les conditions climatiques du Qatar. Nous devons donc être sûrs qu'ils respecteront les conditions de conception du projet. Les centrales de rafraîchissement urbain sont des systèmes complexes. C'est pourquoi il est important que les groupes d'eau glacée fonctionnent selon les critères du projet. L'application exige une tolérance zéro. [...] Le test répond à nos attentes. L'équipe Daikin nous a beaucoup soutenus. Elle s'est occupée de nous et nous recevons constamment des mises à jour sur l'avancement des tests. Par conséquent, nous sommes très heureux de la façon dont les choses se déroulent ».

Vous voulez en savoir plus sur les solutions Daikin pour le rafraîchissement urbain ? Prenez contact avec nous via le formulaire ci-après !