Passer au contenu principal

Hôtel économique Ibis, Gand

Gand, Belgique

Conception de système pour hôtel économique offrant un RCI optimum sur toute sa durée de vie

En mars 2018, le nouvel hôtel économique IBIS a ouvert ses portes dans le quartier Dampoort de Gand, offrant à ses clients un remarquable confort dans un environnement moderne attrayant.

Pour Viktor De Maertelaere, propriétaire du bâtiment, investir dans un système de conditionnement de l’air éco-énergétique fiable était essentiel pour le concept d’hôtellerie économique.

Après consultation du groupe Accor et de l’architecte, l’hôtel opta pour le système pompe à chaleur VRV IV de Daikin. Conçu pour offrir une excellente efficacité saisonnière, le système VRV garantit un confort climatique parfait aussi bien en été qu’en hiver. Et tout aussi important, la technologie avancée du système VRV permet une parfaite maîtrise des dépenses énergétiques.

La fonction exclusive d’autonettoyage de l’unité intérieure, qui assure l’obtention d’un air de haute qualité et exempt de poussières tout en réduisant la consommation d’énergie, a été un facteur important dans la sélection du système.

« Aujourd’hui, les clients des hôtels, notamment les voyageurs d’affaires, s’attendent à bénéficier d’une régulation optimale du climat intérieur, même dans un hôtel économique. Nous n’avons jamais douté de notre choix. »

M. De Maertelaere explique :

« La décision de collaborer avec Daikin a été prise en coopération avec le groupe Accor, l’architecte et l’ingénieur, qui ont identifié la technologie Daikin comme une technologie leader dans le domaine du confort climatique. »

Du point de vue de la conception, l’esthétique est importante même dans le contexte d’un hôtel économique. En raison de la compacité des chambres, une utilisation judicieuse de l’espace était nécessaire. « Les plafonniers encastrés gainables ne prennent pas de place ; ils sont discrets et n’interfèrent par conséquent pas avec le design. Les clients de l’hôtel bénéficient ainsi d'une atmosphère confortable, ce qui leur permet de profiter pleinement de leur séjour », déclare M. De Maertalaere.

Il est particulièrement important d'éviter de gêner les clients dans un hôtel à taux d’occupation élevé. Le filtre autonettoyant de Daikin réduit les opérations de maintenance grâce à l’élimination des poussières et saletés collectées dans le bac à poussières à l’aide d'un aspirateur standard dans le cadre de la routine de ménage quotidienne, ce qui minimise le temps passé par le personnel dans les chambres et optimise les taux d’occupation.

Lorsqu’on lui demande si l’équipe opterait pour un autre système si elle ne devait pas gérer elle-même le bâtiment, M. De Maertelaere est catégorique :
«Nous construisons toujours nos hôtels comme si nous allions les gérer nous-mêmes, même si en fin de compte ils sont destinés à la vente ou à la location. »

Il souligne :

« Nous nous efforçons d’interagir avec notre environnement de façon responsable en tant qu’hôtel avant-gardiste. »

L'encastrement des éléments du système intérieur dans le plafond permet l'obtention d'un style épuré qui s'intègre parfaitement à un intérieur moderne.

Le nettoyage automatique du filtre et la régulation de la température ambiante permettent l'obtention d'un confort éco-énergétique silencieux.

Système Daikin de ventilation intégré via unités de traitement de l'air.

En savoir plus

Nos autres études de cas

  • Crystal Tower

    En vue d’optimiser le rendement énergétique du bâtiment Crystal Tower, nous avons décidé de combiner la puissance des systèmes VRV à refroidissement par air, des systèmes VRV à refroidissement par eau et des refroidisseurs pour constituer une solution de régulation climatique tout en un.
  • Torre Serenissima

    Équipé d’un système obsolète fonctionnant avec le réfrigérant R-22, le Torre Serenissima avait besoin d'une modernisation complète pour améliorer son rendement énergétique et son confort.
  • The Bloomsbury Hotel

    Le choix du système VRVIII à récupération d’énergie de Daikin s’appuie sur sa consommation d’énergie remarquablement basse et les grandes économies qu’elle fait réaliser par rapport à des systèmes similaires.
  • Centre d’affaires VMD

    Un système VRV IV assure l’ensemble du chauffage et du refroidissement de la Tour B VMD, un immeuble de bureaux de 25 étages situé à Zagreb, et lui permet d’atteindre des niveaux optimaux d’efficacité tout en réduisant la consommation d’énergie.
  • Immeuble de bureaux Velocity

    La durabilité au cœur de la conception de l’immeuble Velocity. Chaque élément de la conception a été soigneusement pris en compte pour obtenir le classement « B » EPC et « Excellent » BREEAM.
  • Restaurant Leon

    L’entrepreneur spécialisé en génie électrique et mécanique Synecore a installé son premier système de CVCA « invisible », un VRV IV série i de Daikin, dans le restaurant Leon, au centre de Londres, pour s’adapter aux contraintes d’espace restreint et atteindre une efficacité maximale en matière de régulation climatique.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?