Passer au contenu principal

Radisson Blu et Proximus

Bruges, Belgique

Le nouvel hôtel Radisson Blu de Bruges est situé à proximité de la gare de la ville, une zone qui a bénéficié d’un vaste réaménagement au cours de ces dernières années.

Construit par le développeur foncier belge Group GL, l’impressionnant nouveau complexe de tours abrite non seulement le nouvel hôtel, mais également 6 000 m² de bureaux, actuellement occupés par le locataire GL Proximus.

GL Group a dû relever le difficile défi de trouver un système en mesure d’assurer l’obtention d’un confort supérieur et d’une efficacité énergétique optimale, tout en conciliant différentes fonctions au sein du bâtiment.

Le groupe était en outre à la recherche d’une solution pouvant s'adapter aux modifications potentielles d’utilisation du bâtiment ou aux changements de locataires au fil du temps.

D’après John Lenaers de Group GL, la flexibilité du système de conditionnement de l’air Daikin VRV et l’expérience précédente de GL ont joué un rôle déterminant dans la décision du groupe.

« Daikin est un acteur de poids dans le secteur et offre un excellent rapport qualité-prix-service… Ce point fort, combiné à la technologie de pointe de l’entreprise, a été un facteur décisif dans le choix du système. »

« Ce système est particulièrement convivial et extrêmement facile à prendre en main. Le système modulaire nous permet de contrôler des zones multiples et, par conséquent, de gérer avec précision le climat de différents étages et de différentes zones. »

John Lenaers - Group GL

La solution en un coup d’œil

M. Lenaers souligne les avantages associés à un système modulaire en termes de design et de réduction du temps d’installation :
« La rapidité d’installation et l’esthétique sont satisfaites simultanément. Grâce à la simplicité de leur design, les modules ont été intégrés aux différents espaces et sont quasiment indétectables. Lorsqu’ils sont utilisés, ils assurent l’obtention d’une haute efficacité et d’un confort optimal. »

Avec les deux entreprises présentant des besoins de confort et opérationnels différents, la flexibilité est essentielle, comme le remarque M. Lenaers :
« Le caractère modulaire constitue une valeur ajoutée. Il nous permet de diviser et d’intégrer le bâtiment en zones de commande, aussi bien pour l’hôtel Radisson que pour les bureaux Proximus. En cas de modification future de l’agencement et/ou de la fonction du bâtiment, Daikin sera en mesure de satisfaire facilement les nouveaux besoins. »

Un avantage supplémentaire offert par la structure modulaire est la possibilité de commande partielle du bâtiment en cas de dysfonctionnement ou d’arrêt du système.

Les clients de l’hôtel ont un retour d’information positif sur leur expérience relative au climat intérieur des chambres d’hôtel, et ils apprécient particulièrement le fonctionnement silencieux du système et la fonction de régulation par chambre individuelle.

Du point de vue des locataires, le système Daikin VRV suscite un grand engouement, avec 80 % du personnel exprimant leur satisfaction concernant le climat à l’intérieur des bureaux, selon Denis Schelstraete, responsable des installations Proximus. Il souligne également l’avantage du système silencieux :

« L’insonorisation complète du système est également importante dans les immeubles de bureaux où une grande concentration est nécessaire pour le travail et les réunions. »

En savoir plus

Nos autres études de cas

  • Crystal Tower

    En vue d’optimiser le rendement énergétique du bâtiment Crystal Tower, nous avons décidé de combiner la puissance des systèmes VRV à refroidissement par air, des systèmes VRV à refroidissement par eau et des refroidisseurs pour constituer une solution de régulation climatique tout en un.
  • Torre Serenissima

    Équipé d’un système obsolète fonctionnant avec le réfrigérant R-22, le Torre Serenissima avait besoin d'une modernisation complète pour améliorer son rendement énergétique et son confort.
  • The Bloomsbury Hotel

    Le choix du système VRVIII à récupération d’énergie de Daikin s’appuie sur sa consommation d’énergie remarquablement basse et les grandes économies qu’elle fait réaliser par rapport à des systèmes similaires.
  • Centre d’affaires VMD

    Un système VRV IV assure l’ensemble du chauffage et du refroidissement de la Tour B VMD, un immeuble de bureaux de 25 étages situé à Zagreb, et lui permet d’atteindre des niveaux optimaux d’efficacité tout en réduisant la consommation d’énergie.
  • Immeuble de bureaux Velocity

    La durabilité au cœur de la conception de l’immeuble Velocity. Chaque élément de la conception a été soigneusement pris en compte pour obtenir le classement « B » EPC et « Excellent » BREEAM.
  • Restaurant Leon

    L’entrepreneur spécialisé en génie électrique et mécanique Synecore a installé son premier système de CVCA « invisible », un VRV IV série i de Daikin, dans le restaurant Leon, au centre de Londres, pour s’adapter aux contraintes d’espace restreint et atteindre une efficacité maximale en matière de régulation climatique.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?