Passer au contenu principal

Les besoins en rafraîchissement de l’Hôpital de Tekirdağ City

Le « “Tekirdağ City Hospital » est un projet gouvernemental de construction d’un grand complexe hospitalier dans la ville de Tekirdağ, située pas loin d’Istamboul. La superficie de l’hôpital est d’environ 157 000 mètres carrés. Le complexe accueillera 480 lits et 16 salles de chirurgie. Il s’agit donc d’une grande implantation. Dans le cadre de ce projet, Daikin fournira six groupes d'eau glacée DWSC centrifuges pour une puissance frigorifique totale de 23 MW. En plus de cela, Daikin fournira deux groupes d'eau glacée à refroidissement par air fonctionnant au R-32 avec condenseur à microcanaux. Ils fourniront une charge frigorifique de 450 kW, chacun. La présence de deux groupes d'eau glacée à refroidissement par air est due au fait qu’ils serviront les salles de chirurgie, donc des locaux où le contrôle de la température est très important. L’un des deux groupe d'eau glacée sera utilisé en tant qu'unité principale alors que l'autre servira de réserve.

Vidéo illustrant comment la gamme de groupes d'eau glacée Daikin R-32 apportent de la valeur au projet.

L’optimisation de ce système de groupe d'eau glacée sera effectuée par le dispositif iCM, Intelligent Chiller Manager. Il s’agit du contrôleur de système Daikin pour l’optimisation de l'installation de réfrigération. Il garantira que le système fonctionne le plus efficacement possible.

Facteurs principaux du projet

Les principaux facteurs de ce projet étaient l’efficacité et la fiabilité. Mais également le niveau de soutien que Daikin pouvait apporter sur le territoire représentait un aspect particulièrement important.

En ce qui concerne la fiabilité, je pense que nous tous comprenons l’importance de la fiabilité pour un hôpital où les patients ont besoin d’un confort thermique, les équipements et les salles de chirurgie aussi nécessitent un contrôle parfait de la température. Pour cela, il est extrêmement important que le système assure la continuité des activités. Le client a pleinement confiance en Daikin et en la capacité de sa technologie de fournir à l'établissement ce dont il a besoin. Le leadership d'une marque comme Daikin dans le secteur a également joué son rôle, il a facilité le choix.

La durabilité, en deuxième lieu, a été un autre aspect important. En fait, le client a choisi des unités R-32 pour le réfrigérant à faible PRP et leur faible impact sur l'environnement ».

Êtes-vous en train de travailler sur un projet CVCA destiné au secteur de la santé ? Prenez donc contact avec nous en remplissant le formulaire ci-après !