- 6 x EWWH-VZ
- Puissance frigorifique totale : 8 400 kW
Daikin a récemment fourni sa technologie CVC pour centres de données dans le cadre d'un projet en France, où une importante société japonaise travaillant dans le secteur international des télécommunications va transformer des immeubles de bureaux en un centre de données. Le projet a été réalisé par Daikin France et en particulier par M. Frack Boudin, qui a suivi directement l'évolution du projet.
Comment Daikin peut-elle fournir des solutions valables pour les centres de données ?
M. Boudin était récemment ici dans notre usine pour voir et assister aux tests de performance des unités qui seront installées pour ce projet et, dans ce contexte, il a eu la gentillesse de partager avec nous quelques informations sur le projet et comment Daikin y apporte de la valeur.
« Les études du projet ont commencé en 2018. Il va être exécuté en quatre phases. La phase 1 verra bientôt l'installation de trois groupes d'eau glacée Daikin EWWH-VZ, pour une puissance frigorifique totale de 4 200 kW. Dans la phase finale du projet, trois autres unités de la même gamme seront installées, portant la puissance frigorifique totale à 8 400 kW.
Les principales exigences du projet
L'exigence la plus importante pour ce projet était l'efficacité. Daikin, en tant que leader du secteur, a réussi à remporter le projet grâce à l'incroyable efficacité offerte par la gamme VZ. Parmi les options les plus intéressantes, on peut citer le redémarrage rapide, qui est fondamental pour les centres de données. En effet, le redémarrage rapide est une option qui permet de prévenir l'augmentation de la température en cas de coupure de courant. Il permet de ramener les groupes d'eau glacée à leur pleine capacité de charge en 180 secondes au maximum. Quant à la redondance, c'est un aspect qui a été pris en compte lors de la conception du système CVCA. Le centre de données utilisera essentiellement cinq des six refroidisseurs installés et disposera du sixième comme redondance au cas où l'une des autres unités tomberait en panne ou devrait être entretenue.
Dans ce cadre, un autre aspect intéressant, outre la mise à disposition d'un stock de pièces de rechange, réside dans le fait que Daikin assurera la gestion de l'ensemble de l'installation de refroidissement. Ainsi, tous les équipements, des groupes d'eau glacée au refroidisseur sec et aux pompes, seront contrôlés par Daikin. En fait, nous veillerons à ce que l'ensemble du système fonctionne aussi efficacement que possible. Daikin devra également s'assurer d'utiliser efficacement le mode de refroidissement naturel du refroidisseur sec dans la mesure du possible, afin de profiter des températures extérieures favorables ».
Travaillez-vous sur un projet de centre de données ? Contactez-nous via le formulaire ci-après pour l’assistance de nos experts !