Passer au contenu principal

Bureaux Claerhout Communicatiehuis

Gand, Belgique

Claerhout Communicatiehuis est une agence de publicité et de communication offrant des prestations complètes. Le design de ses nouveaux locaux, qui abritent des bureaux pour 45 employés et une salle de conférence de 150 personnes, devait prendre en compte une exigence très importante : la flexibilité. Les grands espaces ouverts devaient pouvoir être facilement sous-divisés en petites pièces. L'agencement devait en outre pouvoir être facilement modifié en fonction des affectations futures et des activités des employés.

Les objectifs principaux à atteindre étaient les suivants :

  • 30 % de réduction des coûts d'exploitation
  • 50 % de réduction des émissions de CO2
  • Un environnement de travail sain et confortable
  • Un principe de « construction lean ».

« Les experts Daikin répondent à nos questions et fournissent la solution appropriée : réfrigération pour la cuisine, refroidissement pour la salle de serveur, production d'eau chaude quasi gratuite pour l'appartement du gardien et des unités pour les espaces sans plancher surélevé ni faux plafond. Un système totalement intégré avec Daikin comme unique fournisseur et point de contact. »

- Pieter Claerhout, PDG et propriétaire de Claerhout Communicatiehuis

Bureau à plan ouvert

Nos employés travaillent dans un bureau à plan ouvert. Pour pouvoir maintenir efficacement la température à un niveau constant et confortable, nous avons opté pour un système Daikin à récupération d'énergie.

Lorsque la température dans les bureaux côté sud devient est trop élevée, l'excès de chaleur est récupéré pour assurer un chauffage supplémentaire dans d'autres zones du bâtiment.

Mélange d'unités VRV différentes

Les grands espaces ouverts peuvent être facilement sous-divisés en petites pièces. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour un mélange d'unités VRV différentes : les systèmes VRV à récupération d'énergie assurent le confort des employés dans les petits bureaux individuels dans lesquels travaille une seule personne, tout en générant un rafraîchissement dans une autre pièce pour une réunion d'équipe. Nous avons installé des systèmes VRV pompe à chaleur dans les grands espaces de réunion qui ont tous la même orientation.

La méthode d'installation utilisée dans ce bâtiment est exceptionnelle. Comme le propriétaire du bâtiment ne voulait pas de faux plafonds, l'intégralité de l'infrastructure technique a été installée sous un plancher surélevé. Des unités encastrées ont été utilisées à cet effet. Ces unités présentent l'avantage de bénéficier d'un réglage automatique de la vitesse de ventilation pendant la configuration, de façon à surmonter la résistance dans les gaines. Nous assurons ainsi un confort optimal et le temps d'installation est réduit.

En savoir plus

Nos autres études de cas

  • Groupes d'eau glacée pour le stade Khalifa au Qatar

    Groupes d'eau glacée centrifuges Daikin – Depuis que le Qatar a remporté l’appel d’offre pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2022, nous avons souvent entendu parler du « défi que représente le rafraîchissement des stades et des espaces extérieurs ».
  • Conversion d'un système R-22 ancien

    Conversion d'un système R-22 ancien en un système VRV 5 série S au réfrigérant R32
  • Créer le confort dans les bâtiments administratifs

    Le projet de l’Université « Prince Sultan » a montré comment Daikin réussit toujours à assurer une rafraîchissement confortable même dans les environnements les plus difficiles.
  • Rafraîchissement urbain – Le Projet de l’Université du Qatar

    Le Projet de l’Université du Qatar décrit parfaitement la manière dont Daikin Applied Europe peut offrir de la valeur même dans des applications complexes de grande envergure comme le rafraîchissement urbain.
  • Bâtiments verts : Études de cas des meilleures pratiques en rénovation

    Daikin Industries est leader mondial en développement et fabrication de produits avancés et de haute qualité dans le secteur de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et réfrigération (CVCA-R), fournissant des solutions pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
  • Propriété résidentielle avec bureau personnel

    Construire une nouvelle résidence avec une solution de conditionnement de l'air à 360°

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?