DAIKIN franchit une nouvelle étape vers une industrie durable de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération en investissant dans une économie circulaire des réfrigérants.
L'industrie de la CVCAR ressent actuellement les effets de la réglementation européenne sur les gaz fluorés. L'étape 2018 de réduction progressive des HFC exige 63 % de réduction de la consommation en équivalent CO2 par rapport à la période de référence, avec 21 % de réduction nécessaires à partir de 2030.
Différentes études ont démontré qu'une combinaison de mesures peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs :
- Adoption de réfrigérants à PRP inférieur
- Réduction du volume de charge de réfrigérant
- Réduction supplémentaire des fuites
- Amélioration de la récupération, régénération et réutilisation des réfrigérants
La société Daikin est déterminée à intervenir à tous ces niveaux. En raison du rôle important joué par Daikin en sa qualité de fabricant d'équipements et producteur de réfrigérants, nous ne sommes pas seulement engagés à améliorer la durabilité de l'entreprise, mais également à assurer la durabilité de l'industrie de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération en général. Pour relever les défis de la durabilité, une évaluation complète de chaque application est nécessaire sur la base de différents aspects, tels que la sécurité, l'efficacité énergétique, l'impact environnemental et la rentabilité.
En 2015, le groupe global Daikin a présenté sa politique relative aux réfrigérants ainsi que les mesures à mettre en œuvre, plusieurs desquelles ont déjà été appliquées sur la base de l'approche « Le plus tôt sera le mieux ». Parmi les mesures citées figure la « collaboration avec les parties prenantes » pour la récupération et la réutilisation des réfrigérants.
Daikin est d'avis que la récupération et la réutilisation des réfrigérants garantira la disponibilité à long terme des HFC pour l'installation et la maintenance des systèmes de CVCAR. Les statistiques de l'Agence Européenne de l'Environnement (AEE) indiquent déjà une tendance positive croissante d'utilisation de réfrigérants régénérés en Union européenne, mais pour Daikin, il est possible de faire davantage pour créer une économie circulaire des réfrigérants. En se basant sur l'expérience de Daikin au Japon, Daikin Europe N.V. décida d'investir dans la récupération et la régénération des réfrigérants. Daikin commencera par régénérer les réfrigérants récupérés via ses circuits existants. Daikin étendra ensuite ces circuits en Europe par le biais de programmes de collaboration avec d'autres parties prenantes.
Illustration 1 : Défi d'obtention d'un cycle de vie de réfrigérant durable
D'autres exemples de mesures Daikin en faveur de la réduction progressive de la consommation des HFC (en équivalent CO2) et d'une industrie durable de la climatisation, des pompes à chaleur et de la réfrigération figurent ci-après :
- Développement et production de réfrigérants à PRP inférieur, tel que le R-407H pour les applications de réfrigération.
- Mise sur le marché d'équipements utilisant des réfrigérants à PRP inférieur, tels que des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur fonctionnant au R-32 au lieu du R-410A et des groupes d'eau glacée monovis utilisant le HFO R1234ze(E) au lieu du R-134a. Sur le marché de la réfrigération, utilisation des réfrigérants R-410A et R-407H au lieu du R-404A, et d'une technologie sans HFC telle que le CO2.
- Depuis septembre 2015, Daikin a offert aux entreprises du monde entier un accès libre à 93 brevets pour leur permettre de développer et de commercialiser des systèmes de climatisation et de refroidissement, ainsi que des pompes à chaleur fonctionnant avec le réfrigérant mono-composant R-32.
- Réduction de la charge de réfrigérant via une optimisation de la conception des produits grâce à l'utilisation d'échangeurs de chaleur à microcanaux dans les groupes d'eau glacée à refroidissement par air, par exemple.
- Utilisation de systèmes de surveillance pour permettre aux techniciens d'entretien de contrôler l'étanchéité des systèmes aussi bien sur site qu'à distance.
- Contribution à des comités de normalisation pour améliorer l'étanchéité des composants et des joints, à une utilisation sans risque de réfrigérants à PRP inférieur et à la qualification des techniciens d'installation et d'entretien pour tout type de réfrigérant.
Figure 2 : Approches globales vers une réduction progressive de la consommation des HFC ( en équivalents CO2)
Fin
I. Réglementation UE 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux gaz à effet de serre fluorés.
II. Réduction progressive de la consommation des HFC en UE – Évaluation des implications pour le secteur RCC. SKM Enviros, Septembre 2012. « Gapometer » de l'EPEE (Partenariat européen pour l'énergie et l'environnement) : https://www.epeeglobal.org/refrigerants/the-gapometer-faq/
III. Politique et mesures complètes Daikin relatives à l'impact environnemental des réfrigérants. Téléchargement de catalogue : http://www.daikin.com/csr/information/influence/daikin_policy-en.pdf
Site Web : http://www.daikin.com/csr/information/influence/index.html
IV. Rapport AEE N° 20/2017 - Données transmises par les entreprises sur la production, l'importation, l'exportation et la destruction de gaz à effet de serrer fluorés en Union Européenne, 2007-2016. https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2017
NOTES DU RÉDACTEUR
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk
Communiqué de presse
Articles connexes
-
DAIKIN franchit une nouvelle étape : économie circulaire des réfrigérants - DEU18-016
-
Daikin fait monter la pression avant la période d’élimination progressive des HFC à l’occasion du MCE 2018 - DEU18-011
-
Nouveaux ajouts à la série Daikin Altherma Monobloc - DEU18-014
-
Une ère nouvelle commence pour le chauffage au mazout - DEU18-018
-
Daikin développe sa gamme Bluevolution en introduisant une nouvelle série de groupes d'eau glacée fonctionnant avec le réfrigérant R-32 - DEU18-025
-
Bonjour Madoka - DEU18-022