À l'occasion du salon du confort de Milan, Daikin Europe a dévoilé ses derniers produits et concepts mettant en avant une climatisation, un chauffage et une réfrigération des plus durables et avec l'empreinte carbone la plus réduite du marché.
Le marché mondial MEC annuel, le plus important salon de la climatisation d'Europe, a pour objectif de présenter les technologies de pointe dans le domaine de la CVCA-R, en mettant l'accent sur de performants systèmes éco-énergétiques et écologiques pour applications commerciales, industrielles et résidentielles.
L'industrie de la CVCAR ressent actuellement les effets de la réglementation européenne sur les gaz fluorés. L'étape 2018 de réduction progressive des HFC requiert 63 % de réduction de la consommation en équivalent CO2 par rapport à la période de référence, et 21 % de réduction sont nécessaires à partir de 2030. Différentes études ont démontré qu'une combinaison de mesures peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs :
- Utilisation de réfrigérants à PRP inférieur *1
- Réduction du volume de charge de réfrigérant *1
- Réduction du risque de fuite de réfrigérant
- Amélioration de la récupération, régénération et réutilisation des réfrigérants *2
Pour le futur, le plus tôt sera le mieux
L'introduction par Daikin de nouveaux réfrigérants à PRP réduit est multiniveau, dans la mesure où il n'existe pas de réfrigérant adapté à tous les systèmes et toutes les applications. Comme démontré aux délégués lors du salon MCE de cette année, les derniers systèmes Daikin combinent l'utilisation de HFC existants, de nouveaux HFC et de réfrigérants sans HFC.
En notre qualité de fabricant d'équipements, de réfrigérants et de compresseurs, nous sommes en mesure de sélectionner le réfrigérant le mieux adapté à chaque système et à chaque application. Les dernières gammes Daikin de groupes d'eau glacée fonctionnent avec des HFO, tandis que pour d'autres applications industrielles, telles que la réfrigération, le R-410A, le R-407H et le CO2 font partie des meilleures solutions et sont disponibles dans nos gammes, commenta George Dimou, Responsable produits VRV chez Daikin.
Pour les applications de confort, Daikin propose la plus large gamme d'équipements R-32 du marché, avec intégration de sa technologie exclusive Bluevolution. Outre de nouvelles versions des systèmes résidentiels Daikin Altherma, une gamme complète de systèmes optimisés Split et Sky Air sont maintenant chargés avec du réfrigérant R-32. Le fabricant estime qu'avec l'adoption de ce réfrigérant écologique, il a déjà évité quelques 75 millions de tonnes d'émissions en équivalent CO2depuis 2012*3.
Les centres de recherche et développement dédiés de Daikin poursuivent leurs efforts pour développer des produits orientés clients visant à satisfaire les besoins des utilisateurs. Le développement de notre système VRV à réfrigérant à PRP réduit permettra l'obtention de performances environnementales fortement améliorées par rapport aux modèles actuellement disponibles sur le marché, a ajouté George Dimou.
Alors que le R-410A reste aujourd'hui la meilleure solution pour les systèmes VRV en Europe (obtenue via la série VRV IV+), les dernières avancées technologies sont telles que le développement d'un système VRV optimisé, de conception spéciale, avec un faible PRP et de un confinement amélioré du réfrigérant est désormais possible.
Pour en savoir plus sur Daikin, cliquez ici
*1 Les réfrigérants à faible PRP et à charge réduite occupaient une place de choix parmi les nouveaux produits présentés au Mostra Convegno, avec parmi ces derniers de nombreuses premières mondiales.
*2 Pendant l’exposition, Daikin a mis en évidence les avantages d’une économie circulaire pour les réfrigérants via une amélioration de la récupération, de la régénération et de la réutilisation des réfrigérants.
*3 Chiffre de décembre 2017
i Réglementation UE 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux gaz à effet de serre fluorés.
ii Réduction progressive de la consommation des HFC en UE – Évaluation des implications pour le secteur RCC. SKM Enviros, Septembre 2012. « Gapometer » de l'EPEE (Partenariat européen pour l'énergie et l'environnement) : https://www.epeeglobal.org/refrigerants/the-gapometer-faq/
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de climatisation, de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération. La société emploie quelques 5 500 personnes en Europe et compte 10 grands sites de production localisés en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni.
Daikin doit sa renommée mondiale à sa vision révolutionnaire en matière de développement de produits, ainsi qu'à la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées. Avec plus de 90 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage et de rafraîchissement, Daikin est leader du marché en matière de technologie pompe à chaleur. Avec plus de 500 000 unités livrées à ce jour, les systèmes Daikin VRV et Daikin Altherma sont les pompes à chaleur les plus vendues en Europe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Contacts
Contact média - Anju Sarpal : +44 7980 785572 Daikin-News@sheremarketing.co.uk